This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:仅使用电池输入的 PMID 输出电压

Guru**** 2525170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135320/bq25619-pmid-output-voltage-with-battery-input-only

器件型号:BQ25619

您好!  

  1. 如果我想将 PMID 输出设置为5.15V,而 VBUS 上没有输入电压,您能告诉我所需的 VBAT 电压是多少?

  2. 在保持稳压能力的同时、PMID 引脚可提供的最大电流是多少?

  3. 当 bq25619仅与电池一起工作且 VBUS 上没有输入电压时、我们希望使用此 PMID 输出为需要500mA 电流的电路供电。
    您能告诉我该 PMID 输出是否可以在场景中正常工作吗?
    或者我们应该使用 VBUS 引脚作为升压输出来实现此目的吗?

谢谢、

莱昂纳多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonardo、

    启用 OTG 模式(升压模式)所需的 VBAT 和 VBUS 条件如下图所示、   可在数据表的第8.3.4节中详细阅读

    2.在升压模式下输出电流高达1A (也来自上一节)

    BQ25619可以支持这种500mA 情况。 只要满足列出的升压模式运行条件、此器件将 PMID 调节至设定电压、并且将有可能产生高达1A 的电流消耗。  

    此致、

    James