This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电池电压异常下降

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134756/bq40z80-abnormal-drop-of-the-battery-voltage

器件型号:BQ40Z80

大家好、

客户给我发送了电池电压异常下降。

具体情况如下:
电池完全充电至24.6V (6节串联电池)、然后使用其器件进行放电。

9小时结束时、其器件的卡(电池移动电源)会切断主电源、因为电池电压达到19.68V。因此电流降至大约5mA。

但在2.5~3s 之间、电池电压在250ms 内切断、然后返回。

此重新激活重新授权设备的供电。

我加入一个示波器屏幕截图、我们可以看到在器件输出切断(黄色迹线)后电池输出(蓝色迹线)被切断。

您知道这种现象来自哪里吗?

此致、

Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Loïc μ A、

    这不是预期行为、也不是我之前从我们的电量监测计中看到的情况。 您能否分享一张标有标签的图片/图表、以显示如何进行这些测量? 电池电压不应像这样下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     您好、Jackson、
    以下是测量的实现方式:


    测量原理:

    电池充电至24.6V (6S)、然后放电至器件(由负载电阻表示)。

    当移动电源卡检测到低于19.68V 的电压时、它会向负载电阻器打开其输出。

    示波器的通道1 (黄色)测量负载的电压。

    示波器的通道2 (蓝色)测量电池的输出电压。

    测量在通道2的下降沿(电池电压)同步。

    此致、

    Loïc μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、

    我期望这是由两个可能的罪犯之一造成的。

    如果这是由监测计本身引起的、可能会触发一些保护、从而暂时禁用 FET。 根据连接 CH2的确切位置、这可能会导致此测量误差。 您是否有可以分享的原理图?

    更可能的解决方案是、在元件的高电平连接方式上存在一些系统级问题、这样移动电源板就不会测量精确的电池电压、而是会影响系统中的某些节点的状态 系统中的其他 IC。

    我认为、查看此处的原理图将是彻底诊断此行为的最佳方法。 如果您可以发送一个、那将非常好。

    此致、

    杰克逊