This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80

Guru**** 2548090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134992/bq40z80-bq40z80

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400
  • 大家好、在整个机器仿真过程中、只要电池开始放电、电池就会突然进入一个奇怪的模式。 是通信干扰还是导致这种现象的其他原因? 下图显示了电池的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来是导致通信问题的原因。 确保在连接 EV2400的情况下通信线路上没有其他主机广播、同时检查 EV2400连接是否在 SMB 端口中。 监测计也可能处于 ROM 模式、这将导致 BQStudio 中的通信异常。 您可以通过在高级通信选项卡中发送命令08来退出 ROM 模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复、进入此模式的原因是什么? 由于我们的芯片是加密的、因此无法发送命令来退出 ROM。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果测量仪表已密封、则不应进入 ROM 模式、这是正确的。 这意味着它可能是我提到的其他项目之一。

    您还配置了哪些电池节数?

    此致、

    Wyatt Keller