This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:平滑引擎算法

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134940/bq27742-g1-smoothing-engine-algorithm

器件型号:BQ27742-G1

如何过滤 FCC 和 RM 以获得平滑的 SOC?

FCC 和 RM 使用相同的算法和频率进行滤波?

SOC 跳转主要来自 RM 更改还是 FCC 更改?

随着电池积累更多的周期、过滤的数据和未过滤的数据是否会收敛?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WY、

    平滑引擎非常复杂、无法在本主题中对其进行解释。

    平滑功能的基本操作是在 FCC 和 RemCap 的真实值中进行任何跳转以及时间平均值、以便它们在我们期望的时间内收敛而不跳转。 平滑的值也可能会有其他功能影响它们、这就是它变得复杂的原因。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    非常感谢您的回答。

    我们使用 RemCap 数据进行自己的计算、由于我们设置了平滑位、因此我们引用未过滤的数据。  

    但是、未过滤数据的突然下降使我们感到困扰、但如果我们重定向到已过滤数据、有时它会提供不合理的高数字。  

    对于 BQ27742-G1中的何处可以找到不会同时跳转并保持合理范围的剩余容量数据、有什么建议?

    提前感谢。

    是的   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WY、

    这是监测计的行为、我们根据预期负载运行仿真、使用负载选择、Qmax、Ra 和其他因素来估算 FCC 和 RemCap。 如果条件快速变化或仿真的其中一个输入发生变化(上一个周期的高负载和负载选择使用最后一个周期的负载电流)、则会导致跳转。

    您可以参阅介绍运算的阻抗跟踪应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua364b.pdf

    反向计算 FCC 和 RemCap 值是不可能的、它们太复杂、并且从外部角度看、不知道监测计内部寄存器、计算值将永远不会与预期完全匹配。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

    非常感谢快速响应和解释。  

    不过、还需要回答一些其他问题。。。

    过滤的 RemCap 是否有可能大于设计容量?
    我们已经看到过滤的 FCC 就是这样、但我们想知道过滤的 RemCap 是否会更微妙?

    此外、未滤波的 RemCap 突然下降的最常见情况是什么? 根据我的理解、RemCap 每隔1秒进行一次测量。  

    提前感谢。  

    是的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WY、

    是的、滤波的 RemCap 很可能高于设计容量。 设计容量应为电池制造商数据表中的值、通常为标称值。

    如果重新计算 FCC、则 RemCap 也将通过 FCC 跳转进行调整。 FCC 不会每秒更新一次、监测计将运行 FCC 仿真时会有特定的触发器。 TRM 和 Impedance Track 应用手册中概述了这些特性。

    此致、

    Wyatt Keller