This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:从负载到稳压器反馈电阻的输出电压布线(靠近稳压器)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135197/tps548a20-output-voltage-trace-routing-from-load-to-regulator-feedback-resistors-near-regulators

器件型号:TPS548A20

您好!

我们使用 TPS548A20从12V 生成1.0V @ 10A。

1.0V 从稳压器进入负载(MPU)、  

连接反馈电阻器(Rtop、Rbot)的 VOUT 布线来自内部电源平面中的负载侧。 此电源平面的一侧与另一侧电源平面相同、另一侧 GND 平面的距离相同。

堆叠的一部分是

6.接地

7.电源

8.电源

9.接地

10、信号

连接到反馈电阻器的 Vout 布线是否在两侧都具有实心参考 GND (我们有 SIG 层、其中 GND 参考位于两侧)、或者它是否可以在仅一侧具有 GND 参考层的电源层中布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FB (以及所有其他敏感模拟走线)必须远离 SW 和 VBST 等高压开关节点、以避免耦合。 使用内部层作为接地平面、并屏蔽电源迹线和组件的反馈迹线。

    由于您在 SIG 层和 PWR 层之间有一个实心 GND 层、可用作屏蔽层、因此我建议使用过孔在 SIG 层上布置 FB 走线/组件。

    当然、您也可以在 PWR 层上布线、但请确保 FB 走线远离开关节点、并在它们之间覆铜一个 GND 区域以实现隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    反馈走线及其组件靠近 IC (连接到顶部反馈电阻器一端的电源走线问题)、源 Vout (1.0V)走线来自内部电源层(第7层)中的负载、该内部电源层具有一侧 GND 或另一侧电源。

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    更新:

    无论您在上一帖子中说过什么、它是否适用于 FB 的源迹线。 我不确定、因为 FB 是非常高阻抗的走线、而功率走线相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、我从数据表中截取了布局示例的屏幕截图。 以黄色突出显示的迹线是我所说的 FB 迹线。 理想情况下、布线需要位于不同的层上、并在两者之间作为屏蔽层由 GND 层隔开。 但是、如果需要在 PWR 平面上运行、您仍然可以执行此操作、但需要将其路由到远离高压开关节点的位置。