This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01:TPS62A01DRLR 效率

Guru**** 2629185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1133536/tps62a01-tps62a01drlr-efficiency

器件型号:TPS62A01

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

您能否提供   5V 输入  3.3V 输出下 TPS62A01的效率曲线 ?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    请查看随附的 TPS62A01在5V 输入和3.3V 输出电压下的效率曲线:

    如果对此有任何疑问、请告诉我。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    您在这里还有其他问题吗? 如果没有、请单击"已解决"关闭此主题

    谢谢!

    此致

    Sneha