This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:采用单节锂聚合物电池的电池供电 USB PD 控制器器件参考设计

Guru**** 2812235 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, BQ24250, BQ25713, TPS25750EVM, USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135322/tps65988-battery-powered-usb-pd-controller-device-reference-design-with-single-lipo-cell

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ25713TPS25750EVMUSB-PD-CHG-EVM-01BQ25792

是否有一个参考设计在功率方面显示 TPS65988和 BQ24250或类似器件之间的连接。

我有相当简单的需求

  • VBUS 必须进入 BQ24250进行充电
  • 不需要5V 以上的 VBUS
  • 该系统提供了锂聚合物电平的3.5V - 4.2V 范围、因此没有升压调节
  • 该器件不必充当重要的电源

我的主要问题是避免电压升压、从而使系统依靠电池运行。

我想 TP65988可以在通过 BQ SYS 电源输出调节的 VIN_3V3上运行。
因此、我不会连接 P1/PP2电缆并将 PPHV1/PPHV2连接到中的 BQ24250。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henrik:

    感谢您与 E2E 联系!

    我不确定 EVM 是否显示了与 BQ24250类似的连接、但我知道您可能可以查看 使用 BQ25713的 TPS25750EVM 和  使用  BQ25792的 USB-PD-CHG-EVM-01。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Kevin