请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AE 我想知道 65994是否支持在主板断电时禁用 Vout。
n‘t、当笔记本电脑断电或处于睡眠状态时、我插入 Type-C 器件、我希望 PD 不响应该器件并禁用 Vout。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想知道 65994是否支持在主板断电时禁用 Vout。
n‘t、当笔记本电脑断电或处于睡眠状态时、我插入 Type-C 器件、我希望 PD 不响应该器件并禁用 Vout。
您好、Ding、
感谢您与 E2E 联系!
我们的 PD 控制器的设计符合 USB-C 和 USB PD 规范中概述的规范。
因此、无法通过 PD 控制器在笔记本电脑关闭或处于睡眠模式时禁用输出。
我不是这方面的专家、我无法就这项建议为您提供进一步的帮助、因为它不是 TI 的财产、但我相信、如果您使用的是 Windows、您可能能够在能源设置/或 BIOS 中禁用端口。
谢谢、
Kevin