This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:如果65994支持、请在主板断电时禁用 Vout。

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135405/tps65994ae-if-65994-support-disable-vout-when-motherboard-power-off

器件型号:TPS65994AE

我想知道 65994是否支持在主板断电时禁用 Vout。

 n‘t、当笔记本电脑断电或处于睡眠状态时、我插入 Type-C 器件、我希望 PD 不响应该器件并禁用 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    感谢您与 E2E 联系!

    我们的 PD 控制器的设计符合 USB-C 和 USB PD 规范中概述的规范。

    因此、无法通过 PD 控制器在笔记本电脑关闭或处于睡眠模式时禁用输出。

    我不是这方面的专家、我无法就这项建议为您提供进一步的帮助、因为它不是 TI 的财产、但我相信、如果您使用的是 Windows、您可能能够在能源设置/或 BIOS 中禁用端口。

    谢谢、

    Kevin