This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51222:需要 LPRB Excel 工具

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51222, BQ25180, BQ51020, BQ51221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134300/bq51222-need-the-lprb-excel-tool

器件型号:BQ51222
主题中讨论的其他器件: BQ25180BQ51020BQ51221

您好!

我们将 bq51222与 bq25180搭配使用。

我们需要相关的 Excel 文件来配置它们。 我们已经为 bq25180订购了 EVK、但 bq51222未找到任何 EVK。

请安排支持文件。

 此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vivek

    BQ51222是一款支持 WPC (Qi)和 PMA 标准的双模器件、不推荐使用此器件。  BQ51020 / 021是一款更适合观察的器件、它们仅为 WPC 器件、与222引脚相同。

     LPRB 符合 PMA 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已开发光绘器件、该器件正在进行原型生产。 将在下一个生产周期看到变化。 同时,如果能够提供支持,那将是很好的。 我们已经管理了 TI 提供给制造商的器件。

    此外、与 bq5102x 不同、BQ51222更便宜、兼容 v1.2并提供(库存)。

    我们将仅将 bq51222用于 WPC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在仅 WPC 模式下工作正常。  BQ51221 EVM 可用作 BQ51222应用的设计指南。   BQ51221和222之间的变化很小。

    www.ti.com/lit/pdf/sluuax6

    建议仅对 WPC 使用 L 值较高的 RX 线圈、请参阅 Wurth 760308103215或   

    此外、BQ51020 / 21还兼容 v1.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishay IWAS3010AZEB130KF1是否可以完成此工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    线圈 IWAS3010AZEB130KF1  -- 是10mm X 30mm,在小侧,这是坏的,L 是12.9uH,这是好的。   

    您需要多少输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、让我们尝试一下、看看。

    同时、我们也使用 BQ25180。 是否有适用于 Nordic nrf5340的库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    BQ25180问题需要作为单独的帖子在 E2E 上输入。