This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:无法在 TINA 中导入库

Guru**** 2394195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134222/lm7310-unable-to-import-the-library-in-tina

器件型号:LM7310

你(们)好

我们在设计中使用 LM7310来实现3.3V 的 OVP。 任何超过3.7V 的电压都应被检测为 OVP、OVP 应切断输出电压。 我们从 TI 网站下载了仿真模型、并尝试在 TINA 中导入、但我们面临此错误。 请为其提供适当的电路设计/仿真文件。 我们的输入电源为3.3V @3A。 OVP 跳闸电压为3.7V。 我们为此需要一个电路、还需要进行仿真、以证明高于3.7V 时的输出电压为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prymlatha、

    您可以使用产品页面上提供的 PSpice for TI 软件吗? 这将顺利进行。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在模拟此 IC 时、我们也会遇到 PSpice 问题。 请告诉我们以下电路是否正常。 要求是电路应通过3.3V 电压、对于任何超过3.7V (OV 阈值点)的电压、输出电压应关闭。 最大电流为3A、我们需要对此进行仿真。 目前、我们已使用 LM7310电子表格计算器来设计此功能。 但我们的客户需要对该电路进行仿真、这正是我们面临的问题所在。请提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,普雷姆拉塔,

    您面临的 PSpice 问题是什么?  

    根据原理图,OV 阈值为4.15V。 请将 R166设置为294K、以将 OV 阈值设置为3.7V。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能在您的工具 TINA/PSPICE 中分享一个适用于此电路的仿真文件吗、因为我们无法为此器件创建库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Prymlatha、

    您可以从产品页面下载 PSpice 工作模型。 无需创建库。 只需在 PSpice 中打开下载的项目。 它将有一个默认原理图、请运行该原理图。 如果可行、则可以根据要求修改原理图并运行更多仿真。

    此致

    Kunal Goel