This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60400-Q1:TPS60400QDBVRQ1工作温度范围

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131817/tps60400-q1-tps60400qdbvrq1-operating-temperature-range

器件型号:TPS60400-Q1
我们现在在公司的产品类型之一中使用 TPS60400QDBVRQ1逆变器。

这是一个工作温度为-40度至+125度的产品。

我们现在希望将此逆变器用于目前正在设计的新产品。
此产品的温度范围必须为-55度至+125度。

这是可行的吗? 毕竟、它是一款汽车产品。

在数据表中、绝对最大额定值下没有最小结温值。

数据表中有时会指出、您可以在-55至+125度范围内使用-40至+125产品、 
但您无法保证数据表中给出的规格。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    对于该器件、-55度超出范围、我也看不到该温度下的任何可用测试数据。  

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    如果您没有任何与此主题相关的其他问题、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩