This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62812-Q1:TPS62812-Q1和 TPS628502-Q1之间的比较

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62812-Q1, TPS628502-Q1, TPS62810-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129420/tps62812-q1-comparison-between-tps62812-q1-and-tps628502-q1

器件型号:TPS62812-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS628502-Q1TPS62810-Q1

大家好、

 对于 TPS62812-Q1和 TPS628502-Q1之间的新设计、以下哪项建议更好?

这两个套接字之间是否存在任何 G2G 关系?

BR

扇出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    我能不能知道您需要哪种应用设计的这项建议、那么我可以更好地告诉您吗?

    您说什么是 G2G 关系?  

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    请参阅图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    感谢您快速分享信息。 您正在寻找哪个电源轨? 请查看以下屏幕截图:您是否正在寻找4A 器件?

       

    TPS62810-Q1是一款4A 器件、但 TPS62850x-Q1系列可提供最大3A 的电流。

    另请分享规格:什么是输入电压、输出电压和最大输出电流。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    如果您没有任何与此主题相关的其他问题、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩