This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562211EVM:当 Vin<6.45V、Vin<1.12V,时、EVM 将关断。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135437/tps562211evm-when-vin-6-45v-ven-1-12v-the-evm-will-shutdown

器件型号:TPS562211EVM

VIN‘s 范围为4.2V-18V、 当 输入小于6.45V 时、该 R1 R2会导致电路关断。

为什么为 R1、R2选择这样的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    标记的 VIN 规格指定用于 IC、而不是 EVM

    EN 电阻器网络设计用于从高于4.2V 的电压开始运行。

    BRS

    Zixu