This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:LM3405恒流 LED 驱动器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, TPS92391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135280/lm3405a-lm3405-constant-current-led-driver

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件: TPS92391

您好!

我们需要为 LCD 项目提供恒流驱动。 背光规格为 IF = 200mA、VF = 9V-10.2V。 LM3405A 数据表显示:以1A 电流驱动多达5个串联的高亮度 LED。 由于 Vf=9V-10.2V、我猜串行 LED 为3-4、但如果=200mA、则必须同时存在多个 LED 灯串分流器。 LM3405A 能否驱动此背光?

我们有5V 直流电源。  我们还有一个 AVDD 9.8V。  其中一个电源是否可以作为输入电压? 该芯片是否是升压拓扑?

如果您有一个包含组件值的原理图、这将非常有用、以防我的计算错误。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,ch

    实际上、LM3405A 是降压转换器。 我们提供了一些可满足您要求的背光器件、例如 TPS92391。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mason:

    谢谢。