This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25851-Q1:适用于车辆的4至6端口 USB-C 充电站

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, TPS25851-Q1, PMP20042, TPS25858-Q1, TPS25772-Q1, TPS55288-Q1, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135245/tps25851-q1-4-to-6-port-usb-c-charging-station-for-vehicles

器件型号:TPS25851-Q1
主题中讨论的其他器件:PMP20042LM5175TPS25858-Q1TPS25772-Q1TPS55288-Q1TPS55288TPS25772

大家好、

我们的客户将为 电池供电电压为12V 的车辆设计一个4至6端口 USB-C 充电站。 它们希望每个端口具有60W 功率输出 、但如果不可行、45W 将会实现。 他正在考虑 使用 PD 系统并查看 TPS25851-Q1、因为它已经包含直流/直流转换器。 由于电源来自12V 电池、他是否需要添加升压转换器、例如用于 PMP20042参考设计的 LM5175、以便为  TPS25851-Q1供电?

由于其焊接设备的限制、他们更喜欢使用热空气焊接的封装。 TPS25858-Q1是合适的器件吗?

由于系统总功率为60W x 6端口= 360W、并且有6个端口、因此他需要360W、12V 至20V 升压转换 器和3个 TPS25858-Q1单元。 是这样吗? 我们是否有更简单的解决方案?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    分配给负责 ROA 的 Bing。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    对于15W 以上的功率、我们需要 PD 控制器、因此合适的解决方案是 TPS25772-Q1。

    但我有以下几个问题:

    什么是4到6个端口? 4个输入和6个输出? 您能否发送有关系统的架构图?  

    TPS25772-Q1是一款具有一个降压/升压转换器的双端口 PD 控制器、每个端口可支持高达65W 的功率。 也就是说、我们在两个端口上都有 PD 通信、但内部 DCDC (端口 A)只能支持一个端口。 因此、我们需要额外的降压/升压 TPS55288-Q1为第二个端口(端口 B)供电。

    6个360端口是 PD 系统的高功率解决方案、采用 TPS25772 + TPS55288解决方案、我们可能需要3个 TPS25772和3个 TPS55288。

    谢谢。

    必应