This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:VIN 至 SW 负规格?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129339/tps53513-vin-to-sw-negative-spec

器件型号:TPS53513

您好!

我在数据表中找不到 VIN-SW (HS FET VDS)规格。

我们是否确定了最大额定电压?

我的客户在 VIN-SW 上测量到-6.72负电压、这可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!  

    您是否处于建议的 SW 和 VIN IC GND 范围内?  

    通常、我们不会将 VIN 规格为 SW、但同时我们不希望它在几 ns 内低于~-3V。  

    让我们从测量 VIN 和 SW 到 GND 开始、您能否提供该图。  

    此外、让我们确保使用差分探头和短引线正确完成测量。   

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将会关闭此帖子、因为长时间没有反馈。

    如果您需要进一步的支持、请回复、此帖子将再次打开。