This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92612-Q1:LED 驱动配置

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134964/tps92612-q1-led-driving-configuration

器件型号:TPS92612-Q1

您好!  

我的问题是关于 TPS92612-Q1。 此 LED 驱动器是否支持以下配置?

典型 VF (LED)= 2.35V、并且我从 IC 的 OUT 引脚提供44mA 的最大电流。  

如果不使用 PWM 调光控制功能、IC 的 PWM 引脚能否直接连接到电源?

感谢您的快速响应。

提前感谢。  

此致、

Vikas  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    我认为是这样。 该器件支持上述配置

     当 IC 的 PWM 引脚可以直接连接到电源时、这意味着 PWM 始终为高电平。  

    BR、

    海尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hailee。  

    可添加多少对并行 LED (3个串联 LED)作为 OUT 引脚上的最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    TPS92612-Q1 ℃高结至环境热阻(200.7 μ A/W)、不建议在高输出电流条件下使用。  

    如果您想提高热性能、我们建议 在 IN 和 OUT 之间添加一个并联电阻器(Rp)。  您可以参考数据表中的典型应用、如果输出电流设置为150mA、而不带 R (p)、V (supply)为5V、P (device)=0.384W、因此请注意平衡热性能和输出电流设置。

    同时、我们还推出了一款新器件、该器件具有一个通道输出、具有高输出电流和更好的热性能、如果您想了解更多信息、请发送电子邮件给我。

    BR、  

    海尔。