This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069、可以驱动多少个 MOSFET? 规划背靠背配置以实现更好的电压保护

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS1211-Q1, TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134338/lm5069-lm5069-how-many-mosfets-can-be-drive-planning-for-back-to-back-configuration-for-revese-voltage-protection

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件: TPS1211-Q1TPS4811-Q1

我计划采用背靠背 MOSFET 配置、以便实现反向电压保护。

但输出电流很高、考虑到 RDSon、我最终并联了3个 MOSFET ... 如果它背靠背、则为6个 MOSFET。

LM5069能否处理6个 MOSFET? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emerson、

    欢迎使用 E2E!

    LM5069可以驱动6个 MOSFET。 什么是用例以及典型电压和负载电流是多少?

    我们拥有具有强大栅极驱动强度的 TPS4811-Q1、TPS1211-Q1。 请查看并告知我们。 这些器件可按如下方式进行配置、以支持反向电压保护

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    输入电压为12.5V、负载电流为85A。 我们将使用 Rdson 为1.5m Ω 的 MOSFET。 感谢您确认 LM5069可以处理6个 MOSFET。 我们将坚持使用该解决方案、因为 TPS12110有许多功能无法充分利用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    请分享已填充的设计计算器以查看设计。 可从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu050获取 

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    填充后、我可以在此处附加 Excel 文件吗? 我找不到"附加"按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照以下步骤操作

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_NXP_5F00_30V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Excel 表格中仅反映了3个 MOSFET、但正如我所说的、它将是6…… 用于2 x 3并联 MOSFET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emerson、

    我们需要仅验证热插拔 FET 的 SOA、因此只需在工具中输入3个 FET。

    带更新的 PFA 设计工具。

    e2e.ti.com/.../5557.LM5069_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_NXP_5F00_30V.xlsx

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、我想、与背靠背配置相比、还有其他更便宜的解决方案吗? 实际上、问题是、反向电流不是持续的。 在上图中,让我们说,当 Cin 瞬间变短,Cout 充满电时,将出现反向电流,但在很短的时间内.... 问题是 LM5069由于 Vin 和 SENSE 的最大额定值为-0.3V 至0.3V 而损坏... 感谢您的见解  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emerson、

    为什么您需要考虑 Cin Short 情况? 什么是产品?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该热插拔电路的 Vin 实际上是另一个电路/系统的输出...故障情况之一是输出短路、这将导致 Cin 短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 谢谢。

    在我看来、LM5069的背对背 FET 解决方案是唯一的选择

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    已记下并表示感谢