This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:有关 LM2576HV 的问题

Guru**** 2811215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136025/lm2576hv-question-about-lm2576hv

器件型号:LM2576HV

您好:

我对 LM2576HVS-ADJ 、48V 输入和24V 输出有疑问。 如果输出24V 短路、芯片是否能够自我保护?谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您发帖。  答案是肯定的: IC 具有逐周期电流限制以防止过载、包括输出短路。   数据表 第7.4.3节 介绍了电流限制功能。  

    谢谢、

    Youhao