This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:关于 UCC2891的瓦数

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135832/ucc2891-about-wattage-of-ucc2891

器件型号:UCC2891

您好,

我需要有关 UCC2891的一些信息。我使用该芯片进入500瓦直流到直流 application.it能够处理500瓦或不能处理?

输入范围=60-84VDC、

输入电流= 8.3A、

输出电压=14

输出电流=35A

功率=500瓦。

此致、

Ramar g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramar:

    UCC2891设计用于有源钳位正向拓扑。  在下表中、ACF 拓扑通常用于~400W。

    最好使用半桥或相移全桥拓扑。

    以下是两个可根据您的需求进行调整的参考设计:

    半桥: PMP40500

    相移全桥: PMP20657

    此致、

    Eric