This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5039EVAL:在半桥升压转换器中使用 LM5039

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5039, LM5039EVAL, LM5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135638/lm5039eval-using-the-lm5039-in-a-half-bridge-boost-converter

器件型号:LM5039EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5039LM5110

大家好、

我想在 半桥升压转换器中使用 LM5039。 我想将电池提供的12V 输入电压转换为24V 输出电压。 我想使用  LM5039 和 LM5039EVAL 板来降低应用的风险。  

查看  LM5039EVAL 原理图后、 发现有几个电路我不明白它们的用途。 你们能帮我解决这个问题吗? 它们是下图中以红色突出显示的电路。

此外、 LM5039EVAL 可将[36V-75V]输入电压转换为3.3V 输出电压。 我是否可以通过任何方法来修改此电路板、以便将12V 输入转换为24V 输出? 如果没有、他们是否有其他评估板可用于测试我的应用?

我似乎无法理解的部分:  

  • 第1秒  
  • 第2秒  
  • 第3秒
  • 第4秒

非常感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的支持团队本周经历了一些 E2E 覆盖重新安排、其中涉及到轻微的混淆、因此我对这里的延迟表示歉意。 首先、请允许我解释一下您发布的原理图中包含了哪些块:

    1. 第1节:C38是一个 Y 电容器、用于帮助降低共模噪声。 这通常是通过 CISPR 32、CISPR 25等 EMI 标准所必需的 该电容器的位置通常直接放置在隔离栅(变压器)上、必须额定处理全隔离电压(在本例中为2kV)。 L1、C3-6、R1、R3、R4组成输入滤波器。 推挽是降压推导拓扑、与所有降压拓扑(隔离式或非隔离式)一样、它会看到脉冲交流输入电流。 添加输入滤波器使看起来更像电流馈送降压、其中 L1是"电流源"-如果这对您很重要、这同样有利于 EMI 性能。
    2. 第2部分:简单的串联导通稳压器(如 LDO)、用作 T1 (1-5)绕组的后置稳压器、用于调节 LM5039的 VCC 偏置电源电压。
    3. 第3节:这是第一个"第3节"、这是使用 MSOFET 而不是二极管的输出整流器。 在这里、每个正负开关周期中都有2个并联同步整流器(SR)。 并联对具有由栅极驱动器 IC (LM5110)异步驱动的常见栅极。 在输出级上使用 SR 表示这是一种高输出电流设计。
    4. 第3节:第二节"第3节"包含 T3、T4作为栅极驱动变压器、用于将 SR 栅极驱动信号从初级侧传递到次级侧。 请注意、每个栅极驱动变压器输出都被视为 LM5110 SR 栅极驱动器 IC 的输入。
    5. 第4节:这是一个二极管整流器、后跟一个串联导通稳压器。 由于此输出使用二极管而非 SR、因此电流很可能很低、并且不会反馈到控制器、因此调节效果不佳、因此需要后置稳压器(串联通稳压器)。

    TI 功率级设计器是决定电源拓扑的有用工具、 您应该下载并试用它。 您可以选择拓扑、输入设计要求、然后您将了解必须对功率级进行哪些修改。 您还可以搜索 TI 参考设计数据库 、查看是否有任何符合您要求的设计。 感谢您通过 E2E 进行连接、再次感谢您的延迟。

    此致、

    Steve M