This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:在超过25V 的电压下开启和故障时出现振荡

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135352/lm5069-oscillations-when-turning-on-and-failing-at-over-25v

器件型号:LM5069

你(们)好

过去几年、我们的产品中的 LM5069浪涌和反向电压保护电路正常工作、但由于器件短缺、我们不得不更换 MOSFET。

我们 使用双 N MOSFET、因为我们在应用手册中有2个用于反向电压保护。  

对于原始 MOSFET NVMFD6H846NL、它的工作状态良好、但替换(IPG16N10S4-61)后、我们会在输出、栅极和电流上产生振荡。

在连接200uF 负载的情况下、新电路在低于25V 的电压下导通、但除非移除负载、否则不超过25V。  
更新 Rpwr 和 Ctimer 似乎不会更改25V 的工作阈值

图像:原始设计、按预期工作
蓝色:输出电压、黄色:计时器、紫色:电流

下面:使用新的 MOSFET 时、它会导通、但振荡频率为180Mhz  

我们想知道电流感应控制环路中是否存在问题、以及新 MOSFET 中是否有任何规格可以指示我们如何解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    欢迎使用 E2E!

    可能是新 MOSFET 的跨导非常高、这会导致产生大电流、从而使栅极电压略有增加。

    您能否尝试以下选项来了解

    1.删除 Q1B 并进行测试

    2. 移除 Q1B、为 Q1A 添加栅极电阻47欧姆并进行测试

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    在启动期间、MOSFET 的栅极受到控制以限制功率。 在此操作下、 可能会出现振荡、尤其是在使用高 GM FET 时。 请参阅 https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=59458 

    添加栅极电阻器或使用低 GM FET 可以解决该问题。

    此致、

    Rakesh