This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:REG0A:升压模式电压

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135683/bq25895m-reg0a-boost-mode-voltage

器件型号:BQ25895M

对于 PMID OTG、我想将升压模式电压保持在1110。

但是、我看到以下情况

  • 在负载测试中、当我将 PMID 上的负载电流从0.2A 增加到1.5A 时、升压电压有时会重置为默认值(1001)。
    • 因此、我需要再次设置 REG0A、以便升压电压返回1110
  • 当我通过 OTG -> USB (VBUS)-> OTG 时、升压电压再次降至默认值(1001)

是否可以强制升压电压保持在1001?  

什么会导致升压电压恢复为默认值?

提前感谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    您能否在升压电压复位前后共享寄存器值的转储?

    您能否进行检查以确保在测试期间禁用看门狗或使用复位进行维护? (  请参阅数据表中的第8.3.1节、了解有关此内容的更多详细信息)

    您能否提供 VBAT、IBAT (电池电流)、PMID (PMID 引脚上的电压)和 IPMID (PMID 引脚上的电流)的示波器捕获?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已将看门狗(REG07)设置为00、升压电压固定在我设置的任何值。

    禁用看门狗是否有任何缺点?

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    禁用看门狗的唯一缺点是您的主机器件没有清晰的监控系统。 您可以让主机定期设置看门狗复位位位位、以便在看门狗计时器过期之前重新启动它。 这用作重复检查、以确保主机未发生故障或运行到某种中断。 如果看门狗已禁用、则不再进行定期检查、但如果以其他方式监测主机器件、则这将成为一个问题。

    此致、

    James