This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 BQ40z50-R2时 ASCDL 无法恢复

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135789/bq40z50-r2-ascdl-cannot-recover-when-using-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1

我们一直在使用 BQ40z50-R1来管理4节串联锂离子电池组,而且我们最近还在尝试使用 BQ40z50-R2。

2.我使用 R1的所有规格配置了 BQ40z50-R2并进行了几次测试。


3.当我进行短路测试时,电池组无法从短路保护中恢复。 通过上部计算机进行检查后,我发现 ASCDL 保护被触发,无法自行删除。 我需要通过复位来恢复电池组。


然后、我将 R2升级到 BQ40z50-R3版本、采用相同的 ASCD 配置、R3电池组能够从短路保护中恢复。


总之、采用相同的配置时、R1和 R3能够在 R2无法恢复时从短路保护中恢复。


6.您能否通读所有这些内容,并告诉我为什么会出现此问题,以及我如何处理此问题?


7.在 BQ40z50-R2短路保护期间、我连接了 ASCD 配置和 ASCDL 数据以供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carol、

    我查看了固件版本之间的更改日志、但没有看到与此行为相关的任何具体内容。 我会仔细检查默认设置、并确保遵循正确的锁存复位流程、具体取决于 NR 位是否已设置。

    此致、

    Wyatt Keller