This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:LMZM33606与 TPSM63606的对比

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, LMZM33606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135810/lmzm33606-lmzm33606-vs-tpsm63606

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件:TPSM63606

您好!  

我正在寻找具有24V 输入和6A 输出的电源模块。
我们被 TPSM63606的小尺寸吸引。
请告诉我 LMZM33606是否比 TPSM63606更好。
就数据表而言、TPSM63606似乎优于 LMZM33606。

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    最适合您的解决方案还取决于您的某些其他规格、例如输出电压或开关频率。 如果您的输出电压处于两个模块的1V 至16V 范围内、TPSM63606似乎具有更好的效率、尤其是在6A 时、但同样、这取决于您的输出电压和开关频率。 另一个考虑因素是 LMZM33606和 TPSM63606之间的热性能。 由于 LMZM33606的封装尺寸较大、因此在相同的功耗条件下、其热性能将比 TPSM63606低。 请注意、热性能在很大程度上取决于布局的散热能力。  

    此致、

    Henry Kou