This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:请查看原理图

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23, TPS54623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic

器件型号:TPS546C23

您好、TI 专家、

我的客户在自己的 PCB 中测试 TPS546C23。 您能否先查看原理图?

e2e.ti.com/.../TPS546C23_5F00_sch1.pptx

输入:12V,输出:0.4V/15A

问题是、他们在一个 PCB 中使用20个 TPS54623、但每个 PCB 的输出几乎没有差异。 (从0.1V 到超过1V)

您知道这种症状的原因吗? 请给我一些建议。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    原理图看起来不错。 首先、我会要求客户检查其测量位置。 输出电压调节远程感测引脚(RSP 和 RSN)的连接位置。 确保遥感的调节点与输出电压的测量点相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您的支持。

    它们测量了 VDD0V4_01点作为输出电压。 我认为这是正确的点、请再次确认。

    这是我的客户提出的另一个问题。

    1.我在客户的情况下模拟了 TPS546C23。 但我无法在仿真结果上找到 RBias 值。

    e2e.ti.com/.../WBDesign91.pdf

    但我认为应该存在 RBias 以获得 Vout 的值。

    VOUT = EA_REF×(RBIAS + R1)/RBIAS (数据表上的公式1)

    您能否确认仿真结果中缺少 RBias 的原因以及获取 Vout 值的必要性?

    2、EA_REF 的值是什么? 如何计算它?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    [引用 userid="464516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic/4213458 #4213458"]

    它们测量了 VDD0V4_01点作为输出电压。 我认为这是正确的点、请再次确认。

    这是我的客户提出的另一个问题。

    [/报价]

    要确定它是否正确、您需要查看其 PCB 以及它们在 PCB 上的探测位置。 尽管电路原理图中的网状网络是相同的、但 PCB 布线具有电阻并会产生电压差异、因此电压会因测量位置而异。 请记住、该器件只能调节连接遥感的位置。

    [引用 userid="464516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic/4213458 #4213458"]

    1.我在客户的情况下模拟了 TPS546C23。 但我无法在仿真结果上找到 RBias 值。

    WBDesign91.pdf

    但我认为应该存在 RBias 以获得 Vout 的值。

    VOUT = EA_REF×(RBIAS + R1)/RBIAS (数据表上的公式1)

    您能否确认仿真结果中缺少 RBias 的原因以及获取 Vout 值的必要性?

    [/报价]

    如表1所示、1V 输出不需要 RBIAS:

    [引用 userid="464516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic/4213458 #4213458]2. EA_REF 的值是什么? 如何计算它?

    用于计算 EA_REF 的公式是数据表中的公式3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    感谢您的支持。

    我了解到、如果输出电压介于0.35V 和1.65V 之间、则不需要 RBIAS。

    那么、我们应该如何修改下面的公式呢?

    VOUT = EA_REF×(RBIAS + R1)/RBIAS -->只需删除 RBIAS --> VOUT = EA_REF×(R1)

    请确认这是否正确。

    2.如果输出电压与预期不同、我们如何进行微调?

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    [引用 userid="464516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic/4215194 #4215194"]

    我了解到、如果输出电压介于0.35V 和1.65V 之间、则不需要 RBIAS。

    那么、我们应该如何修改下面的公式呢?

    VOUT = EA_REF×(RBIAS + R1)/RBIAS -->只需删除 RBIAS --> VOUT = EA_REF×(R1)

    请确认这是否正确。

    [/报价]

    这不正确。 如果 RBIAS 为开路(或高电阻 远大于 R1)、则该公式变为 VOUT = EA_REF。

    [引用 userid="464516" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134652/tps546c23-please-review-the-schematic/4215194 #4215194"]

    2.如果输出电压与预期不同、我们如何进行微调?

    此致、

    [/报价]

    建议的方法是使用自适应电压调节(AVS)功能、并使用 VOUT_COMMAND、VREF_TRIM 和 MARGIN 等命令通过 PMBus 进行裕量调节。