This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:BQ25792,正在设置充电电流?

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135519/bq25792-bq25792-setting-the-charging-current

器件型号:BQ25792

您好!

我将使用 BQ24792设计4s2p 锂离子电池充电器。  根据我的设计标准、充电电流为0.5C、大约应为3A。

当我检查数据表时、4S 电池有1A 的设置。 我能否直接使用 I2C (REG 0x03)将电流设置为3A? 我们是否必须使用 PROG 引脚?

感谢您的支持、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eso18、

    是的、您可以通过写入 REG0x03-04来更改充电电流。  PROG 引脚值仅在初始上电时使用。  请记住、如果看门狗计时器(REG0x10[2:0])未被禁用且由于主机未写入看门狗计时器位(REGx10[3])而过期、则充电电流将重置为 PROG 引脚默认值。  此外、如果每个输入电流限制寄存器(REG0x06-07)中的输入电流限制过低、或者由于 EN_LIM 位为1 (REG0x14[1])而被 ILIM_HIZ 电阻分压器钳位、则转换器将得不到足够的输入功率、并且可能无法提供所需的充电电流。  此外、如果 REG0x05中的 VINDPM 阈值太高并且从输入电源到 VACx 引脚有一个电阻压降、那么输入电源也被钳位以防止输入电压进一步下降。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    我还有一个问题。  分压电阻器是否连接到 ILIM_HIZ 引脚以进行初始电流限制?   因此、我们可以通过 I2C REG06_INI_CURRENT_LIMIT 寄存器对其进行设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、eso18、

    如果 EN_ILIM 寄存器位(REGx014[1])被设定、即使 D+/D-在协商一个更高的输入电流限值时复位、ILIM_HIZ 电阻器在每次加电时设定 REG0x06中的最大输入电流限值。

    此致、

    Jeff