您好!
我将使用 BQ24792设计4s2p 锂离子电池充电器。 根据我的设计标准、充电电流为0.5C、大约应为3A。
当我检查数据表时、4S 电池有1A 的设置。 我能否直接使用 I2C (REG 0x03)将电流设置为3A? 我们是否必须使用 PROG 引脚?

感谢您的支持、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将使用 BQ24792设计4s2p 锂离子电池充电器。 根据我的设计标准、充电电流为0.5C、大约应为3A。
当我检查数据表时、4S 电池有1A 的设置。 我能否直接使用 I2C (REG 0x03)将电流设置为3A? 我们是否必须使用 PROG 引脚?

感谢您的支持、
您好、eso18、
是的、您可以通过写入 REG0x03-04来更改充电电流。 PROG 引脚值仅在初始上电时使用。 请记住、如果看门狗计时器(REG0x10[2:0])未被禁用且由于主机未写入看门狗计时器位(REGx10[3])而过期、则充电电流将重置为 PROG 引脚默认值。 此外、如果每个输入电流限制寄存器(REG0x06-07)中的输入电流限制过低、或者由于 EN_LIM 位为1 (REG0x14[1])而被 ILIM_HIZ 电阻分压器钳位、则转换器将得不到足够的输入功率、并且可能无法提供所需的充电电流。 此外、如果 REG0x05中的 VINDPM 阈值太高并且从输入电源到 VACx 引脚有一个电阻压降、那么输入电源也被钳位以防止输入电压进一步下降。
此致、
Jeff