This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:NQA 和 SIL 封装

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135951/lmz10501-nqa-and-sil-package

器件型号:LMZ10501

各位专家:

我们想问、由于  库存情况、客户希望使用过时的器件 LMZ10501SEX/NOPB 代替 LMZ10501SILT。

我已阅读此主题:

它们似乎是直接替代产品。

问题:
如果我们需要使用  LMZ10501SEX/NOPB 来代替  LMZ10501SILT、是否存在任何限制? 除了封装之外还有其他差异吗?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

REF 封装:
NQA-8P 封装
SIL-8P 封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的参与。

    除了   封装外、我在 LMZ10501SEX/NOPB 和 LMZ10501SILT 的其他限制条件中没有发现任何差异。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。