This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:EV2400

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135510/bq34z100-ev2400

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

对于 BQ34z100、我们有以下问题 需要帮助:

1 μ s)BQ studio、 我可以写入寄存器的内容(如 DesignCapacity)、但 MCU 无法写入寄存器

2)哪些特定寄存器与容量相关、可通过 I ² C 更改进行访问

正在等待您的回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、bqStudio 使用 I2C 从 bq34z100进行读取/写入。 具有 I2C 的 MCU 可以执行 bqStudio 可以执行的所有操作。 大多数客户读取剩余容量%、但如果需要、您可以在"Registers"选项卡上读取所有寄存器。 只需确保读数不会太频繁、因为它可能会使监测计没有剩余时间进行监测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、为什么读取值与写入值不一致。数据写入步骤是否错误? 但 我可以直接从数据存储器写入数据。 这两种方法有何区别?现在、我需要使用高级通信将数据写入只读地址。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    只读寄存器不能被写入。 在某些情况下可以写入数据存储器。 有关详细信息、请参阅 bq34z100-G1 TRM 第2.2.33.3节"访问模式"。

    TRM 还具有用于读取/写入数据存储器的所有命令信息。