This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:引脚可选输出电压功能的使用

Guru**** 2506565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135822/tps62130a-usage-of-pin-selectable-output-voltage-function

器件型号:TPS62130A

您好!

TPS62130A 的数据表和应用报告的"SLVA489"具有以下说明。

----
电压裕量是一种验证产品稳健性的方法,方法是故意将其电源电压调整到其限值,然后评估产品的性能,以确保其在电源的极端条件下仍符合其规格。
----

我想知道引脚可选输出电压(DEF)功能的用途是什么。
当输出电压出于某种原因上升5%时、是否测试后续级中的负载是否受到影响?
在这种情况下、了解此函数用于测试原型板等器件的稳健性是否正确、以及它通常在大规模生产期间关闭吗?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    是的、DEF 引脚用于评估负载如何受到标称输出电压增加5%的影响。 这通常用于测试目的、以确保最终设计仍能以+5%的裕度通过所有测试。 通常在生产级构建期间关闭。

    谢谢、

    Joseph