This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2672:选择自举电容器

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135808/lm2672-selection-of-bootstrap-capacitor

器件型号:LM2672

您好!

我想向您询问 LM2672MX 器件的自举电容器选择。

在数据表中、CB 被描述为"0.01uF、50V 陶瓷"。
但是、50V 产品并不是现成的产品、因此我想更改为25V 产品。
如果输入电压为12V、则将添加器件的内部5V 电压、从而产生最大17V (=12+5)的电压。
(问题)
我是否应该考虑5V 时自举电容器的直流偏置特性?
假设直流偏置电压为5V、电容应为多少 uF 或更多?
我想使用 Murata Manufacturing 的"GRM033R71E103KE14"、但如果直流偏置电压为5V、则电容器容量(-9.1%)将略有下降(也存在±10%的误差)。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji

    8V 是 BOOT 和 SW 之间的最大电压、因为 SW 将为 Vin 和-0.7V、因此 BOOT 最大电压为 Vin+8V、考虑12V 典型值并包括 有效 的直流电容降低、25V 可能有风险。

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    自举电容器的最小实际电容是多少?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    Cboot 建议值的-50%至200%应该正常。  

    Elena