This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620EVM:有关过流保护的问题

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543620EVM, TPS543620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135460/tps543620evm-question-about-overcurrent-protection

器件型号:TPS543620EVM
主题中讨论的其他器件: TPS543620

大家好、

我是 Jayden、 在实验室中运行 TPS543620EVM 时、我对过流保护有一些疑问。

1、 当发生过载时、为什么高电流限值中的 Fsw 低于低电流限值? 如数据表7.3.10.1中所述、 如果连续15个周期超过低侧过流阈值、器件将进入断续模式。  波形中的15个连续周期在哪里?  当发生过载且器件关断时、似乎有超过15个连续周期。

2.在波形中、无论是高电流限制还是低电流限制、当输出电压降至0.77V 时、器件似乎都会关断。  这是巧合吗?

谢谢。 希望得到您的回复。  

e2e.ti.com/.../4578.Question-about-TPS543620.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    如果 连续15个周期超过低侧过流阈值、TPS543620将会自动切断与恢复。
    但是、高侧过流事件会针对这15个连续的低侧过流来复位计数器。

    因此、根据电流纹波、在许多应用中、断续模式仅在达到低输出电压限值时才会启动。
    因此、这种行为是预料之中的、而不是巧合。

    此致、

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yitzhak、

    感谢您的回复。 它可以解决我的问题。

    BRS

    Jayden