This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561-Q1:如何通过 SW 导通时间找到断续时间

Guru**** 2525040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135774/lm51561-q1-how-to-find-hiccup-time-from-sw-conduction-time

器件型号:LM51561-Q1

随附的 e2e.ti.com/.../LM5156EVM-Flyback-Hiccup-Overcurrent-Test-Report.docxThe 是 LM5156EVM 反激式断续过流测试报告。

CSS =0.01uf、Vin=20V、f=250k。

这些曲线是 VSW、Vout 和 VSS。

我的问题:

  1. TSW_ON (SW 导通时间)、TSS (软启动时间)和逐周期时间的触发时间之间有何关系?

在我看来、TSW_ON = TSS +正常时间+厚膜_ON (发生逐周期电流限制后)

  1. 如何确定64个断续导通时间周期? 我测试的曲线不等于256us。

但32768个断续关断时间周期是匹配的

  1. 当输出电流超过6A 时、TSW_ON= TSS? 这是否意味着没有 Thickc杯

 

期待您的回复。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    我将关闭此主题、因为它是通过电子邮件并行讨论的。

    此致、

     Stefan