This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61193-Q1:从 PWM 输入到输出电流的延迟

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61193-Q1, TPS61193Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1132175/tps61193-q1-delay-from-pwm-input-to-output-current

器件型号:TPS61193-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61193Q1EVM

大家好、

我们是否有从 PWM 信号到 LED 电流的延迟数据?

这意味着下图中的 T1和 T2。  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    我们没有 TPS61193-Q1的此类数据。  您能否告诉我哪位客户关心此规范?为什么?

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grace-San、

    客户正在测量 PWM 信号和电流之间的延迟。 他们想知道延迟值是否正确。 这就是他们提出延迟的原因。 它们不需要延迟的确切值、但是否可以像微秒阶那样检查延迟的粗略值?

    此致、

    Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将为您测试该数据。 很遗憾、我现在没有 TPS61193Q1EVM。 可能需要更多时间。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito San、

    很抱歉回复晚了。 我将 PWM 设置为50%占空比10kHz 和20kHz。 延时大约为550ns。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gracie!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气~