This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:尝试使用数据表中的图9-3进行构建、并使用 ref5050、但我不会获得15mV+-调节范围、而是获得大约+-120mV 的调节范围。

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135304/ref5050-tried-to-build-with-figure-9-3-in-the-datasheet-with-ref5050-but-instead-of-getting-15mv---adjustment-range-i-am-getting-about--120mv-adjustment-range

器件型号:REF5050

唯一的区别是、我在 NR 与 GND 之间增加了0.22uf、但即使我将其移除、问题仍然存在...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否分享您的电路原理图?

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    几个问题/建议-

    • 您是否在输出引脚上放置了任何电容器?
    • 您能否先  通过检查示波器上的输出来在没有修整电路的情况下检查输出是否稳定。 根据布局部分(第12节)中的数据表建议添加输出和输入电容器

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trailokya,是的,我在输入上有0.47uf,在 NR 引脚上有0.47uf,在输出上有大约1.5uf  

    输出非常稳定、在我的7.5位 DMM 上、它仅移动最后一位数字。 输出噪声非常低、我只有无源探头、因此它会受到噪声的影响、因为整个器件都由9V 电池供电。 我使用了 TI MSOP 转 DIP 转换板、所有组件都直接焊接在引脚上。 此外、整个器件在3D 打印塑料外壳中开始接地。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我想查看您的总体原理图(将块与 REF 连接)。 我们可以离线讨论它吗?

    我将向您发送私人消息。  

    此致

    Trailokya