This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173充电电流相关查询

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134241/bq25173-bq25173-charge-current-related-inquiry

器件型号:BQ25173

您好、TI 专家。

客户对 BQ25173有疑问。

如果您看看 BQ25173数据表、输入电压:3.0 ~ 18V。 (设置为充电电流700mA)

由于我们的远程控制充电测试、充电电流会随着电压的增加而降低。

数据表中是否有关于它的信息? 是否有任何相关资源可供参考?

此外、电流现象是否正常?

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [引用 userid="459548" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134241/bq25173-bq25173-charge-current-related-inquiry "]充电电流会随着电压的增加而降低。

    这种行为可能是由于热调节特性、随着芯片温度上升至125C、此特性将减少输出电流。  BQ25173是一款线性稳压器、功耗随器件上的输出电流和压降而增加。  另请参见数据表第7.3.5.3节中的图7-1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢您的回答。

    客户公司正在进一步检查现状、如果有其他问题、我们将再次与您联系。