This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:输出滤波器配置选择

Guru**** 2556880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134227/tlv62569-output-filter-configuration-choose

器件型号:TLV62569

你(们)好

为什么我们更推荐并行输出电容配置,如下表所示?—2*10U 优于22u

由于更多的并联电容器可以降低 ESR?是否存在任何其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    一般而言、我的理解是、电容并联有助于在所需的频率范围内有效降低网络阻抗。 总体而言、它还会降低电容器组的有效 ESR 和 ESL。  此外、它可能有助于更好地进行输出滤波。  

    对于特定于器件的应用、当提到大多数应用建议使用2*10U 电容器时。 我认为这是因为该器 件经过测试和验证、在仿真和测量的稳定性、纹波和整体性能方面非常有效。 尽管如此、输出电容器的最佳组合将取决于应用、并且必须符合数据表中的建议以实现最佳性能。 但愿这对您有所帮助。

    非常感谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    这里还有其他问题吗? 请告诉我。 如果没有、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sneha。