This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:用于再生半桥转换器的 UCD3138

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135697/ucd3138-ucd3138-for-a-regenerative-half-bridge-converter

器件型号:UCD3138

大家好、  

我想设计再生半桥转换器。 我想将12V 输入转换为24V 输出。 我的负载是电机、有时它可以用作发电机、因此我想使用此额外能量为我的电池充电。

我想使用 UCD3138作为再生半桥的控制器。 但是、我似乎无法找到有关此电路再生部分的许多信息。 我相信可以做到这一点,因为我在以下应用手册中看到了:  

https://www.ti.com/seclit/ml/slup342/slup342.pdf

有人知道我在哪里可以找到有关设计再生半桥的更多信息吗? 在  UCD3138的实验中、是否有任何评估板可用于测试此功能 ?  

我看到这个电路板有几个评估板、但我似乎无法确定它们是否具有再生功能。

非常感谢大家的支持。