This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:CC 偏移工作的 SRN/SRP 限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135066/bq34110-limits-on-srn-srp-for-cc-offset-to-work

器件型号:BQ34110

我有一个应用、其中 bq34110由于其相对物理位置而通过缓冲系统连接到感应分流器、并控制独立于分流器值的调节。

我知道 bq34110对共模偏移有限制、我想 CC 偏移对它可以校准的差分电压也有限制?

我目前具有的输入为9.6mV 共模(SRP 至 VSS)和200uV 差分(SRN 至 SRP)、但 CC 偏移失败。

是否有任何关于失败原因的建议、或者我应该尝试通过改进来校准它的建议?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我将查看固件内部以检查 CC 偏移校准的范围。 我将在星期一再接回来

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    为了校准200uV 的差分电压、您尝试设置 CC 偏移的值是多少?

    此致、

    杰克逊