大家好、
我的客户无法使用适配器为电池充电、
但输出功能仅 在电池和适配器条件下正常
规格如下:
适配器(65W)+电池(4S1P)
ACOK:高电平、BATPRES:低电平、ILIM:3.25A、电池电压:14.35V
下面是原理图和 I2C 日志。
请帮助检查是否有任何问题、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户无法使用适配器为电池充电、
但输出功能仅 在电池和适配器条件下正常
规格如下:
适配器(65W)+电池(4S1P)
ACOK:高电平、BATPRES:低电平、ILIM:3.25A、电池电压:14.35V
下面是原理图和 I2C 日志。
请帮助检查是否有任何问题、谢谢
嗨、Tommy、
是的、
原理图中是否有任何错误?
下面是日志
您好、Fred、
这是我在仔细检查后发现的问题之一。 它应与一个4.02k Ω 电阻器串联到 BATDRV。
输入/输出功率级中也存在几个问题、例如 Q1 (ACFET)未正确连接或缺失。
您是否可以根据 此处列出的要求和建议、将原理图检查清单传递给客户以解决原理图问题?
e2e.ti.com/.../4087.BQ24780s_5F00_SchematicChecklist.pdf
此检查清单也适用于 BQ24800。
此致。