This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:可以#39;t 使用适配器为电池充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135198/bq24800-can-t-charge-the-battery-with-adapter

器件型号:BQ24800

大家好、

我的客户无法使用适配器为电池充电、  

但输出功能仅 在电池和适配器条件下正常

规格如下:

适配器(65W)+电池(4S1P)

ACOK:高电平、BATPRES:低电平、ILIM:3.25A、电池电压:14.35V

下面是原理图和 I2C 日志。

请帮助检查是否有任何问题、谢谢

e2e.ti.com/.../Hercules-ADL_5F00_TI-charger-schematic.pdf

e2e.ti.com/.../Hercules-ADL_5F00_TI-charger-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    65W 充电器是否~19.5V/3.3A?

    此外、我只看到两个重复的原理图、而不是日志。

    您还能提供器件的寄存器转储吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    是的、

    原理图中是否有任何错误?

    下面是日志

    e2e.ti.com/.../charger0916C.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    原理图对我来说很好、但我会再次与我的团队核实一下、看看我是否错过了任何内容。

    我是否需要使用特定程序来打开日志? 使用 MS Word、 我无法判断 BQ24800寄存器和寄存器内容是什么。 这看起来像是 EC 和 BQ24800之间的 SMBus 事务、而不是 BQ24800寄存器转储。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    原理图、我认为是不同的。

    为什么 BATMOS 未连接到 BATDRV、

    将栅极连接到 Vin 是很奇怪的... 你不知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这是我在仔细检查后发现的问题之一。 它应与一个4.02k Ω 电阻器串联到 BATDRV。

    输入/输出功率级中也存在几个问题、例如 Q1 (ACFET)未正确连接或缺失。

    您是否可以根据 此处列出的要求和建议、将原理图检查清单传递给客户以解决原理图问题?

    e2e.ti.com/.../4087.BQ24780s_5F00_SchematicChecklist.pdf

    此检查清单也适用于 BQ24800。

    此致。