This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60402-Q1:典型值/最小值/最大值开关

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128308/tps60402-q1-typ-min-max-of-rswitch

器件型号:TPS60402-Q1

大家好、团队、

为了计算输出电阻、我们想知道 Rswitch 在所有温度范围内的典型值/最小值/最大值:

Rswitch =转换器内部单个 MOSFET 开关的电阻

最棒的
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    因为它是一个非常旧的器件、所以很难找到所有数据。

    但对于输出电阻、您可以在数据表的第7页看到以下 Ro 与 Vin 的关系图。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    如果您没有任何与此主题相关的其他问题、请单击"已解决"按钮关闭此主题。

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Farheen、

    只需单击"这解决了我的问题"。 感谢您的提醒

    此致、
    Masaru