This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:如何计算 Cout 电容器纹波电流的纹波电流?

Guru**** 2513785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136352/tps560430-q1-how-to-calculate-the-ripple-current-of-cout-capacitor-ripple-current

器件型号:TPS560430-Q1

如何计算 Cout 电容器纹波电流的纹波电流?

输入电压:-

最小值= 6V   典型值= 12V   最大值= 16V

L = 10uH;  Cout = 10uF;

RFBT = 51k;   RFBT = 22.1k

VOUT = 3.3V

如何计算 Cout 电容器的纹波电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    要计算 Cout 纹波电流、您需要假设负载电流为纯直流电流。  因此、所有电感器纹波电流都将流入 Cout。  I、E、您需要计算电感器纹波电流、这是降压电路的直接结果。 请参阅数据表的公式(8)。  

    谢谢、

    Youhao