This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:我可以保留 OTP 存储器而不刻录在芯片中吗?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136229/tps650861-can-i-keep-otp-memory-without-burning-in-the-chip

器件型号:TPS650861

我已经申请了样片、并在第一个版本的项目中使用。 希望我们可以对 CTL 寄存器进行编程、而不会刻录到芯片中。

下面是我的求和步骤:

1.给 TPS65086100加电12V (VSYS)
2.将7V 连接至 CNTL4。
3.通过 I2C 从 OTP 发生器发送赞扬。
4.不要将7V 连接到 IRQB。
5.仍为 TPS65086100供电12V (vsys)。


问:我可以保留 OTP 存储器而不刻录在芯片中吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 只要您继续为器件供电、您就可以测试 OTP 寄存器设置、而无需将其刻录到一次性可编程存储器中。

    您在上面列出的步骤是正确的。 另一点需要注意的是、在您将7V 连接到 CTL4并将1b 写入 OTP_CTRL1寄存器的位7 (默认情况下、这是 OTP 发生器发出的 I2C 命令的一部分)之后、您可以从 CTL4引脚移除7V、器件将保持编程模式。 TPS65086100编程指南第11页的第5节对此进行了介绍、我已将其链接到: TPS65086100非易失性存储器编程指南 

    请注意、一旦从 TPS650861的 VSYS 引脚断电、您由 I2C 写入的 OTP 设置将恢复为默认设置、除非您先将其刻录到存储器中。  

    此致、

    Garrett