This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:睡眠模式和运输模式是否相同?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136125/bq25601-is-sleep-mode-and-ship-mode-same-thing

器件型号:BQ25601

大家好、  

我看到有睡眠阈值、但对睡眠模式的描述不多、它与运输模式类似吗? 如果没有、睡眠模式的状态是什么? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     当适配器输入电压 降至 检测到的电池电压(VAC + VSLEEP 裕量)以下时、睡眠模式将起作用。 在睡眠模式下、由于输入不能以较低的值增加电池电压、充电被禁用。 由于 REGN 内部 LDO 不再启用、降压稳压器关闭、但此时 SYS 仍由电池供电。

    可通过 I2C 输入(BATFET_DIS 位)启用运输模式。 当系统在空闲、运输或存储期间关闭电源时、此模式可延长电池寿命并最大程度地降低功耗。 有一些情况会导致充电器退出运输模式(下图)。 即使适配器当前已插入、BATFET 仍可关闭。 在这种情况下、SYS 将由降压转换器供电。

    这两种模式之间的区别在于、运输模式适用于 SYS 未加载 且无需电池电源且无需充电的时段。 睡眠模式会停止转换器、但即使在睡眠模式下、电池仍可以为 SYS 负载供电。 睡眠模式使用内部比较器检查 VAC 和 VBAT 之间的关系、但通过 I2C 启用运输模式。

    此致、

    James