This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24401:澄清了电池充电器状态

Guru**** 2406030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135679/bq24401-battery-charger-state-clarification

器件型号:BQ24401

Howdy、

我正在设计使用 BQ24401为3节镍氢电池充电。 我想我可能会对操作感到困惑、并希望得到一些澄清、以确保我了解事情应该如何工作。  
看起来设计正常、当电路在无电池的情况下通电时、LED 灯亮起并保持亮起。 然后、我可以插入电池、电路从电源拉取大约230mA、该值会减小、这表明电池正在充电、LED 保持亮起。 大约10分钟后、电流消耗降至约50mA、脉冲介于50mA 和0mA 之间。 我假设这意味着充电器处于顶部关闭状态、此时 LED 不再亮起。 我检查了此时的电池电压、并对其进行了充电。 我将我在设计中获得的 LED 状态与数据表中写入的状态相混淆、并希望确保一切都正确。 我在电池取出和插入时都检查了 RC 引脚、并获得了锯齿波形、该波形不会随充电器的行为而变化。
谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    BQ24401是一款具有15年以上历史的传统充电器 IC。  从数据表中可以看出 、当缺少电池时、LED 不应亮起、因为 LED 引脚应具有高阻抗。  此产品没有持续的设计支持。 我建议您检查集成了 FET 的全新充电器 BQ25171是否能够满足您的应用要求并简化您的设计。   

    此致、

    Eric