This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:反激式控制器的发展蓝图问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136273/ucc28742-the-roadmap-question-on-flyback-controller

器件型号:UCC28742

您好、专家团队

我叫 Joe、GZ FAE、我的帐户是 SAJ。 我的帐户的 EE 是太阳能逆变器和电池逆变器。

通常、它们使用反激式来构建辅助电源、从而为控制电路提供隔离式电源。

此 EE 中的 PV 面板提供150V 至1000V 的大变化范围反激式输入电压、因此在高电压条件下反激式初级侧的电流会变得非常低、在这种情况下、IC 中的过流保护无法正常工作。

我看到 NCP1351的数据表、其中的一些解决方案侧重于上述问题。 因此、我想问一下、我们的产品是否有路线图中的一些解决方案。

谢谢!

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看 NCP1351数据表、并将很快返回给您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、NCP1351是 CCM 反激式控制器、UCC28742是恒定电流(CC)、恒定电压(CV)控制器。  

    我查看了 NCP1351数据表、发现它们 根据 FB 电压调节 CS 引脚的失调电流。  这似乎与输入电压无关。  目前 TI 没有这样的器件、我相信产品路线图上没有这样的器件。

    峰值电流模式设计的一个常见问题是输入电流将根据变压器磁化电感和输入电压而变化。  在 UCC28742中、为了确保控制到相同的峰值电流、根据输入电压将失调电流添加到 CS 引脚(IVSL/KLC-IVSL/25)。 IVSL 电流是 主 FET 导通时从 VS 引脚流出的电流。

    一个称为 RLC 的电阻器从 CS 引脚连接到分流电阻器(RCS)。  该电阻器将调整 FET 关断时的峰值电流阈值。  如果正确完成、FET 在低压线路上看到的峰值电流将与高压线路上的峰值电流相同。  这将消除器件中传播延迟引起的变化峰值电流以及输入电压的变化。

    IVSL = Vin*Na/(NS*RS1)

    此致、