This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:轻负载时 bq25892 VSYS 压降有所增加

Guru**** 2391695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135316/bq25892-bq25892-vsys-drop-at-light-load-increase

器件型号:BQ25892

为什么当 ILOAD 从120mA 上升到大约190mA 时、Vout 会下降? 充电器是 BQ25892、它使用 A 型 USB 为我的系统供电。

当系统发现 器件连接到电路板时、CD 迹线的下降沿将向 MCU 发出信号、 MCU 将拉动  ap2280的高 EN 引脚以将 VSYS 连接到连接的电源引脚、从而连接到电路板的器件将启动。 电路板将从 VSYS 汲取大约70mA 的电流。

我想知道 VSYS 为什么会下降大约780 mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    0x46 0x6 0xd 0x1E 0x20 0x13 0x5e 0x9d 0x3 0x44 0x73 0x5e 0x80 0x92 00 0x9e 00 0x6  

    这是从 BQ 读取的寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您看到 VSYS 上的压降时、您的 VBUS、IBUS (充电器的输入电流)、VSYS、ISYS (SYS 引脚的输出电流)、VBAT、IBAT (电池的输出电流)是多少。  

    还请提供您所看到问题的范围捕获(例如、示波器显示 VBUS、VSYS、VBAT 和 ISYS)。

    您还可以确认哪些寄存器包含您列出的值。 我假设列表从 REG00开始按顺序排列、但我想确认这一点。 查看寄存器值后、您的输入电流限制看起来为400mV。 上述测量值将帮助我们了解充电器的运行情况、因为您可能会进入其中一个限制设置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、以下是 BQ 和 VSYS 的 Vin 捕获

    电源方向:VBUS -> IsoDCDC 模块-> 5V -> BQ -> VSYS 和 Vbat (电路板上默认不存在)、系统仅通过 VBUS 供电

    ISO DCDC 的最大输出电流为400mA。

    1. 正常条件下(无额外负载) BQ 的 VIN,
      1. VBUS 电流现在约为100mA、CH1 = 5V、CH2 = VSYS
      2. 这是5V 和 VSYS 的正常波形
    2. 现在、将额外的器件插入连接器、器件启动时、MCU 将通过信号,发出信号。 VBUS 电流现在约为180mA
      1. CH1 = 5V、CH2 = VSYS
      2. 这是插入器件时的5V 和 VSYS 波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是从地址0x00到0x14从 BQ 读取的寄存器数据  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、我在 5伏电压下添加一个220uF 电解电容、输出为 isoDCDC。问题仍然存在

    如您所见、BQ 的输入永远不会低于4.64V、这远远超过 VINDPM。  

    为什么 VSYS 低于2.32V、如上面捕获的图像所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在,的所有测试中、I ve 在 VSYS 网络上添加3 x 107钽电解电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我仍在研究这一点、我将在下一工作日结束前为您提供更新。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、,我的额外负载在启动时消耗的电流过大。我将负载更改为一个电阻器、只有 VSYS 看起来正常、没有压降、而我的原始负载在负载启动时消耗的负载大约为2.8A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    当您在输入或输出端看到不必要的压降时、检查系统的电流消耗通常是最佳选择、听起来就像这样。 就这样、我知道、不必要的行为是否消失了、或者您仍然看到充电/SYS 电源有问题吗?

    此致、

    James